This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:输入终端

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111362/sn65dp159-input-termination

器件型号:SN65DP159

您好!

方框图显示设备在 HDMI 线路上具有50欧姆的上拉电阻器。由谁产生该偏置电压? 一旦发生输入电压,它是否起作用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 DP159处于正常运行状态时、VBIAS 在内部以0.7V 的典型值生成

    谢谢

    David