This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS390:热数据

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111143/sn65lvds390-thermal-data

器件型号:SN65LVDS390

SN65LVDS390PW 的结至环境、结至外壳、结至电路板等热阻是多少?
绝对最高结温是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

     SN65LVDS390PW 的热性能信息 为:

    • 结至环境热阻:104.0mW/ °C
    • 结至外壳(顶部)热阻:30.8mW/ °C
    • 结至电路板热阻:51.1mW/ °C
    • 结至顶部特征参数:1.6mW/ °C
    • 结至电路板特征参数:50.4mW/ °C
    • 最高结温:125°C
    此致、
    Alex