This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:最大耐受电压

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111138/tvs3301-maximum-withstand-voltage

器件型号:TVS3301

大家好、

我在数据表中看不到该规格。 如何知道保护器 IC 引脚的最大耐受电压? 如果输入最大电压大约为60V、它是否可以将引脚电压限制在大约30V?