This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051G-Q1:能否获取用于仿真的 TASN1051 PSPICE-TI 模型?

Guru**** 1952220 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111093/tcan1051g-q1-could-i-get-a-tan1051-pspice-ti-model-for-simulation

器件型号:TCAN1051G-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051TCAN1042-Q1

我能否获得用于仿真的 TAN1051 PSPICE-TI 模型? 从 TI 网站上、它只提供 PSPICE-TI 无法支持的 IBIS 模块、我可以获得 TCAN1051仿真模型还是类似的 CAN 收发器模型吗?  非常感谢

此致、

棕褐色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    您正在尝试模拟什么? 我们有一个用于 TCAN1042-Q1的 TINA TI Spice 模型。 这是一款与 TCAN1051非常相似的器件。 唯一的区别是引脚8在 TCAN1051上为静音模式、在 TCAN1042上为待机模式。

    最棒的

    Chris