This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:寄存器0x28

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110831/sn65dsi83-q1-register-0x28

器件型号:SN65DSI83-Q1
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器

大家好、

延迟的输出 HV 信号是否与 DSI83相关、它将更多的 RGB 数据缓存到 FIFO、FIFO 是否可以容纳一行活动数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是否使用 DSI 调谐器软件来生成 DSI83-Q1寄存器值?  在延迟编程到寄存器0x28后、HS 和 VS 信号在 LVDS 输出上生成。 DSI 调谐器将为它们配置这些寄存器。

    e2e.ti.com/.../3108.DSI-Tuner-2.1.zip

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的意思是、我们不建议手动更改此值、没错  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、我将保留由 DSI 调谐器 SW 设置的值。

    谢谢

    David