This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:DSI86默认支持哪种 DSI 格式?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110830/sn65dsi86-what-kind-of-dsi-format-dsi86-default-support

主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

您好:  

您能否提供 sn65dsi86 支持如下格式:

SYNC_PULSE_VDO_MODE / SYNC_EVENT_VDO_MODE / BURST_VDO_MODE  

在 HSS 和 VSS 信号之后、它需要切换到 LP 模式?

  DSI86是否必须提供有关"HBP & HFP &HSA"的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI86支持 Sync_Pulse 和 Sync_Event 模式。  对于同步脉冲类型的时序事件、GPU 将发送 VSYNC START (VSS)、VSYNC END (VSE)、HSYNC START (HSS)和 HSYNC END (HSE)数据包。 对于同步事件类型、GPU 将仅发送同步开始数据包(VSS 和 HSS)。 对于这两种类型的时序事件、DSI86将使用编程到其视频寄存器中的值来确定同步结束事件(VSE 和 HSE)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    HFP 和 HBP 在双模期间会怎样? 如果 GPU 在具有同步事件类型的数据包中传输 HFP 和 HBP 信息、 DSI86是否会处理此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅表8-6

    DSI86将根据编程到其视频寄存器中的值重新创建 HBP 和 HFP。

    谢谢

    David