This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:自举模式下的同步与非同步

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111054/ds90ub962-q1-synchronous-vs-non-sync-for-strap-modes

器件型号:DS90UB962-Q1

大家好、

我正在与我的客户进行调试工作。 我们将查看模式设置表并进行一些说明:

上表中的自举编号0似乎使器件以非同步模式运行。 这是预期的吗?

2.如果我们更改为设置编号4、这是否会使器件在同步模式下运行?

我找不到有关自举同步和非同步的文档、如果错过了、请告诉我。 如果没有、我们可以在下一个数据表修订版中对此进行更新吗?

最棒的

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我们已在未来的数据表修订版中注意到这一点。 No0和 No4之间的唯一区别是 No0设置10Mbps 反向通道(对于非同步模式)。 NO4设置50Mbps BC (用于同步模式)。 您可以使用寄存器0x58在加电后覆盖 BC 速度  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Casey。