This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX202:V+和 VCC 之间的 V+电容

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111146/max202-v-cap-between-v-and-vcc

器件型号:MAX202

您好、支持团队、

我的客户询问 V+电容器是否可以放置在 V+和 VCC 之间、而不是介于 V+和 GND 之间。 此设置是否有任何问题?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表图10中的注释 A 允许这样做。