This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:用于需要 D-254认证的航空电子系统

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109559/xio2001-usage-in-avionic-systems-that-require-do-254-certification

器件型号:XIO2001

您好!

我有兴趣在安全关键型航空电子设备中使用 XIO2001组件,为了认证该项目,我们需要评估卡中使用的 COTS 设备(包括 TI 的设备)的设计方面。 与此主题相关的是、我有以下问题要问您:

1. TI 在空中应用中使用 XIO2001器件的情况是否有任何记录?

2.这些项目中是否有任何项目根据 DE-254建议进行了认证? TI 是否参与了 COTS 分类和认证流程?

3.您是否有 XIO2001器件的 PSE (产品服务体验)信息? 为我们的项目生成 COTS 分类文档时需要此信息。

4.是否可以共享任何其他文档(TI 网站上未提供)以支持认证活动?

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    我在内部进行跟踪、以查看是否存在与 XIO2001和航空电子设备相关的任何信息。  请让我24小时回答。

    谢谢、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    1. TI 在空中应用中使用 XIO2001器件的情况是否有任何记录?
    我的同事都没有一个使用 XIO2001支持此应用的历史
    2.这些项目中是否有任何项目根据 DE-254建议进行了认证?   TI 是否参与了 COTS 分类和认证流程?
    我们尚未通过 DO-254认证。
    3.您是否有 XIO2001器件的 PSE (产品服务体验)信息? 为我们的项目生成 COTS 分类文档时需要此信息。
    不可以、但如果他们有模板、我们可以检查我们可以提供哪些信息。
    4.是否可以共享任何其他文档(TI 网站上未提供)以支持认证活动?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    如果您的问题得到了解答、请将其标记为已解决。

    谢谢、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    我将在内部讨论此主题、以了解是否还有其他需要询问的问题。

    我将随时向您提供最新信息、我将尝试在明天回到这个主题。

    谢谢、

    亚历山大