This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9557:可以连接到开漏引脚 I/O0 (P0)上拉的电压是否存在任何限制?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110806/pca9557-is-there-any-limitation-on-the-voltage-that-can-be-connected-to-pull-up-of-open-drain-pin-i-o0-p0

器件型号:PCA9557

 我们正在使用 PCA9557并希望将 I/O0/P0上拉至1.8V。 该器件在我们的电路板中由3.3V 电源供电。  我想确认 P0 (特别是开漏引脚)上拉电压是否有任何限制、因为引脚说明专门提到连接上拉至 Vcc。

-Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的说明过于严格;开漏输出可连接到任何较低的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    只是确认克莱明的说法、他是正确的。 这是一个开漏输出、您可以将1.8V 连接到此器件的漏极。

    最棒的

    Chris