This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:有关 DS160PT801的一些问题...

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109329/ds160pt801-some-questions-about-ds160pt801

器件型号:DS160PT801

您好、先生、

我是否可以对 DS160PT801有一些疑问?

客户希望在 PCIe4的扩展功能上使用 DS160PT801。

DS160PT801可恢复多少 dB?

2.如何设置 dB 设置? 需要 MCU、还是可以通过硬件(电阻器)进行设置?

电流消耗如何?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    1:所有 PCIe 第4代器件都需要在8GHz 时从至少28dB 的损耗中恢复信号。   重定时器保证从 其接收器中恢复该数量的损耗、这实际上会使通道长度加倍。

    2.重定时器中的所有信号调节组件都是自动自适应的,因此无需设置。 如果您愿意、可以使用 I2C 手动覆盖适配。

    3.功耗可通过 MySecure 门户获取、并在器件发布时显示在数据表中。  我不能在这里分享这一信息,因为它尚未发布,这是一个公开论坛。  如果您通过电子邮件向我发送您的信息、我可以让您访问 MySecure 文件夹。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果您的问题得到了解答、请将其标记为已解决。   

    此致、

    Nicholaus