This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25821:TPS25821/ USB3.1端口上的电流限制

Guru**** 2666615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107957/tps25821-tps25821-current-limit-on-usb3-1-port

器件型号:TPS25821

大家好、

我们已经在 USB 3.1端口上测试了 CHG 引脚设置为“0”的 TPS25821,但仍有900mA 的电流(限制)。 对于所有情况(USB2.0和 USB3.1)、它(由于缺少 VCONN 电源开关)是否都应该具有500mA 的电流限制?

对于我们的应用、我们希望在所有情况下(包括 USB 3.1)将充电电流限制为500mA。 是否有办法使用 TPS25821实现此目的? 如果没有、是否有其他器件或权变措施来实现该目的?

非常感谢!

阿伦

电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。 我将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 CHG 设置为0时、CC 功能广播设置为 STD、 当前广播取决于使用的端口类型(USB 3.1端口为900mA、USB 2端口为500mA)。  根据数据表、我认为 TPS25821无法将所有端口的充电电流限制为500mA。

    为了在所有情况下都将充电电流限制在500mA、我将与我的团队联系、以确保我们是否有器件或解决方案可以实现这一目标。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25821和我们的所有器件均旨在满足 USB2和 USB3的规范。

    您的客户是否计划申请任何认证或通过任何合规性? 将 USB3.1的电流限制为500mA 不会通过合规性测试。

    如果您的客户不打算通过合规性测试并申请认证、解决方法是向 VBUS 添加限流开关、以将电流限制在500mA。

    此致。