This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:具有 J20接头的 I2C 的 DS90UB949-Q1EVM 问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110821/ds90ub949-q1evm-ds90ub949-q1evm-issue-for-i2c-with-j20-header

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALP

大家好、

我尝试 使用 MCU 通过 I2C 连接 DS90UB949-Q1EVM 板。 我还连接 ALP 工具以查看 SER 和 DESERR 的寄存器。 但问题是、当我将 ALP 工具连接到 SER 时、会在 SCL 引脚的 J20接头以及 SDA 引脚上观察到时钟线、SDA 引脚也会在高电平到低电平之间进行一些转换、反之亦然。 这意味着在 J20接头上已经在执行 I2C 传输。 但是、正如原理图 https://www.ti.com/lit/ug/snlu169/snlu169.pdf?ts=1655049603601&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDS90UB949-Q1EVM所示、  



如上面的原理图所示、我没有看到任何 IC 通过 SDA 和 SCL 线路连接、这些线路正在启动 I2C 事务。 因此、请告诉我 I2C 信息的来源是什么。

在 J20接头上、我必须连接外部 MCU EVK。 这种已经存在的 I2C 通信是否会影响与外部 MCU EVK 的新 I2C 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    我想您看到的是949 EVM 上的 MSP430与949串行器之间的 I2C 通信。 如下所示、来自 MCU 的 SCL/SDA 连接连接到进入 J20的 SCL/SCA。 当949 EVM 连接到 ALP 工具时、MSP430和949之间会发送周期 I2C 消息、以便为 ALP 工具提供有关949的当前信息。  

    通过连接外部 MCU、您现在可以在同一 I2C 总线上使用两个主器件与从器件(949)进行通信。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Ryan