主题中讨论的其他器件: TPS65988
大家好、我们正在为平板电脑设计一个具有 USB 3.1 Gen2 100W PD USB C 端口的扩展坞。
我在选择合适的 PD 控制器时需要帮助、并有一些问题、因为我对 USB C 的了解不够
让我来解释一下我们的系统配置。
我们需要两个 USB C 端口、一个连接到平板电脑、另一个用于充电器或设备(例如 USB 闪存或集线器)。
充电选项:两个选项-一个来自外部直流电源、另一个来自工业 USB C 100W 充电器。 插入任一充电源后、平板电脑将充电。
USB 集线器 IC - TUSB2036VFR (USB 2.0 3端口-可更改)。 即使平板电脑处于充电状态、USB 集线器 IC 也应始终工作。
问题1: 我认为我们的器件需要两个 USB C PD 控制器、一个用于平板电脑、另一个用于外部(充电/DFP) USB C。这些 PD 应该是 DRP 和 DRD、对吗?问题2: TPS65982是独立的 DRD 和 DRP、不受 MCU 控制? 我们可以将此芯片用于我们的器件吗? 如果不是、您会推荐合适的 PD 芯片?问题3: 非常重要。 当平板电脑处于充电状态时,平板电脑也是 DRD,那么我们可以从平板电脑获得 USB2.0输出( DFP)吗? 无论充电器是否已插入,我们都需要集线器 IC (USB2.0)始终工作。
问题4:重要。 充电器侧 USB C PD (图片中的右侧 PD)将与100W 充电器协商。 它是否会自动发送有关平板电脑为100W PD 的信息、以便充电器可以为器件提供20V/5A?问题5: 如果对 VBUS 施加20V 电压、左侧 USB PD 是否可以将其功能更改为自动拉电流、以便为平板电脑充电? 
我非常期待您的帮助。
此致。
Derek。