This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:在多次启动期间重定时器自适应时间是否固定?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110856/ds250df230-does-the-retimer-adaption-time-is-fixed-during-multiple-bring-up

器件型号:DS250DF230
主题中讨论的其他器件:LMK04828、

大家好、  

我对重定时器有一些疑问。 请帮帮我。  

电路板上有两个 SFP28 SIP 光学端口、SIP 和 ASIC 之间的线迹是它们之间的差异、一个比另一个要长得多、我需要使用25G 重定时器来补偿 IL。 我担心 重定时器引入的通道延迟会使多个启动期间的两个 SIP 到 ASIC 通道延迟不同。 因为我假设 CTLE 和 DFE 自适应时间是随机的、我对吗? 如果是、我们如何管理此问题?  

2.重定时器中的 CDR 是否是 PLL? 输入是原始数据、输出是来自集成 VCO 的纯时钟。 如果输入数据频率和输出频率之间的误差具有可配置的特定范围、并且超过 PPM 计数器阈值、CDR 将锁定。

如果是、为什么我们添加一个外部时钟来运行 PPM 计数器? 我看到其他 TI 器件、例如 LMK04828、它不需要外部振荡器。  

4.在给定眼图高度和通道 IL 损耗的情况下、如何选择 FIR 滤波器的主、前、后光标值?  查看 DS250DF230数据表、 如何使用 FIR 表解释该图?  

  

谢谢。  

B.R.

Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上有两个 SFP28 SIP 光学端口、SIP 和 ASIC 之间的线迹是它们之间的差异、一个比另一个要长得多、我需要使用25G 重定时器来补偿 IL。 我担心 重定时器引入的通道延迟会使多个启动期间的两个 SIP 到 ASIC 通道延迟不同。 因为我假设 CTLE 和 DFE 自适应时间是随机的、我对吗? 如果是、我们如何管理此问题?  

    • 如果两个重定时器通道具有相似的自适应时间对于您的系统很重要、您可以尝试手动设置 CTLE 升压。
      • 对于插入损耗小于7dB 的重定时器输入通道、您可以将 CTLE 设置为其最低升压值、CTLE = 0x00
      • 对于较长的通道、您可以执行允许自动调整 CTLE 的测试。 然后、您可以读取通过通道寄存器0x8F 观察到的调整后的 CTLE 值、并随后强制执行此 CTLE 升压设置
      • 下面包括手动强制执行 CTLE 的通道寄存器写入操作。 我建议在启用 DFE 的情况下使用调整模式2、以实现最佳重定时器输入眼图张开度

    表。 设置 CTLE 升压值

     

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    2D

    08

    08

    启用 CTLE 升压覆盖

    2.

    通道

    写入

    03

    二十

    FF

    将 CTLE BOOST 设置为所需值。 不同的输入通道损耗将需要不同的 CTLE 设置。

    2.重定时器中的 CDR 是否是 PLL? 输入是原始数据、输出是来自集成 VCO 的纯时钟。 如果输入数据频率和输出频率之间的误差具有可配置的特定范围、并且超过 PPM 计数器阈值、CDR 将锁定。

    • 重定时器 CDR 与 PLL 系统共用功能块、并且运行方式类似、但纯 PLL 和重定时器 IC 并不等效。 请参阅以下 TI 数据表中的重定时器功能方框图
    • 实际上、重定时器实现了 PPM 校验功能。 如果频率增量超过定义的 PPM 阈值、则不允许锁定 CDR

    如果是、为什么我们添加一个外部时钟来运行 PPM 计数器? 我看到其他 TI 器件、例如 LMK04828、它不需要外部振荡器。  

    • 重定时器数字逻辑需要25MHz 校准时钟作为频率 PPM 计算的参考。 您所查看的 LMK 器件很可能是纯 PLL、而不是具有 PPM 校验功能的 CDR 重定时器

    4.在给定眼图高度和通道 IL 损耗的情况下、如何选择 FIR 滤波器的主、前、后光标值?  查看 DS250DF230数据表、 如何使用 FIR 表解释该图?  

    • 如果我们以图中包含的15dB 插入损耗图为例、您将看到 FIR 前体/后体值组合的蓝色区域。 在该区域、TI 根据经验观察到良好的链路 BER 性能。 在图中、前体和后体均以 dB 为单位列出了去加重值。 您需要将 Tx 设置为产生这些去加重值的设置
    • 虽然 TI 数据表中的 FIR 图作为初始指南、但 TI 建议您对 Tx FIR 前体与后体执行自己的系统级扫描、以确定哪些设置可实现最佳 Rx BER 和输入眼图张开度。 有关 Tx FIR 扫描的更多信息、请参阅以下 TI 白皮书。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师