This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:电路审查和建议

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108631/sn65hvd1050-circuit-review-and-suggestions

器件型号:SN65HVD1050

您好!

我们为 CAN 总线电路设计了 SN65HVD1050、请帮助查看此电路是否正确。

期待您的建议。 谢谢你。

Willy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    该原理图看起来不错。 我没有要推荐的任何更改。

    您是否知道客户为何有兴趣使用 SN65HVD1050、而不是诸如 TCAN1044A 的新型8引脚 CAN 收发器? 较新的器件具有更高的性能、并且通常在相同的功能集方面具有最高的成本竞争优势。 TCAN1044A 还将具有我们8引脚 CAN IC 的最佳长期电源能力、因此可能值得考虑在 SN65HVD1050上使用该器件。  

    如果您对设计有任何疑问或疑虑、请告诉我。 请参阅下面的备注。  

    • 包括去耦电容器并进行适当的电容值计算。
    • 包含分离电容器和 IC 连接;未显示值。
    • 包含总线电容器;未显示值-确保放置在靠近连接器和信号路径的位置。
    • 包含 TVS 二极管-确保放置在靠近连接器的位置并沿信号路径。
    • 正确包含端接电阻器并进行适当值计算。
    • 可选 CMC 的标称值位于收发器和端接之间。
    • 所有上拉/串联电阻均可接受。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复、

    我有一个关于 CAN 总线 PCB 布线阻抗的新问题。 SN65HVD1050数据表未找到此数据。

    我们是否需要控制 CAN 总线布线的阻抗?
    如果是,阻抗值是多少?
    如果我不控制 CAN 总线布线阻抗、CAN 总线信号布线会影响存储器布局吗?

    我们设计的电路网络名称如下所示
    CAN_TX_ISO、CAN_RX_ISO 需要阻抗控制?
    CAN_DC_MODULE_H、CAN_DC_MODULE_L 需要阻抗控制?

    示例:DP 和 DN 信号的 USB 布线宽度和间距必须满足90 Ω 的差分阻抗要求

    期待您的建议。 谢谢你。

    Willy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    这里有问得好。  

    阻抗匹配通过减少信号沿其路径传输时出现的阻抗失配来帮助模拟信号。 这有助于减少信号反射和振荡、这些是大型、复杂或超高速网络中的重要因素。 减少这些反射的主要方法是在网络的末尾包含端接电阻。 端接电阻器的值应与电缆的特性阻抗相匹配。 CAN 的典型阻抗为120欧姆。  

    对于 PCB 布线的阻抗匹配、CAN 需要考虑一些因素。 首先、选择不匹配电缆的阻抗确实有助于减少反射、但这只是略有优势、因为 CAN 的转换速度相对较慢。 通常、考虑 CAN 的更重要因素是流经 PCB 线的预期电流。 CAN 是一种容错接口、能够承受 GND 或电池故障并体验相对恶劣的 ESD 和 EMC 环境、因此 PCB 走线还应支持此类条件产生的电流。 这需要 使用相对于高速数字信号线路具有低串联电阻的厚 PCB 布线。  

    因此、设计人员通常放弃在 PCB 布线上实现完美的120 Ω 阻抗匹配、以确保整个电路板的容错能力。 对于信号完整性已经变得更加紧张的大型或复杂网络的高速应用、可以选择替代 PCB 阻抗进行值计算、并为高电流故障情况提供更小的容差。  

    数字 TXD 和 RXD 引脚是相对较低速的信号线(CAN FD 的最大速率为5Mbps)。 因此、它们可被视为中速信号线路、阻抗控制并不重要。 一些应用选择包含大约10 Ω 至33 Ω 的串联电阻器、以限制流经这些信号线路的电流、但这并不是必需的。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott