This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:您是否有 MPI-DSI 至 TTL 的解决方案?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, DS90CR483, DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101976/sn65dsi84-do-you-have-solution-for-mpi-dsi-to-ttl

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DS90CR483DS90UB941AS-Q1

先生,您好:

我们 有一个需要 MIPI-DSI 转 TLL 的函数。

您是否有 SerDes 解决方案?

或者我们需要分离两级、第一级是 MPI-DSI 转 LVDS、选择 SN65DSI84。

第二级是 LVDS 至 TTL、选择 DS90CR483。

是否可以完成我们的函数要求?

如果没有、您可以帮助为我们提供建议吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您知道显示面板需要什么时钟频率或分辨率是多少吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    时钟范围大约为26.4MHz 至46.8MHz、典型值为33.3MHz。

    分辨率为800 * 480。

    我按消息提供面板规格。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    我们确实有一个用于 DSI 转 LVCMOS 的双芯片解决方案;这是否起作用?

    DS90UB941AS-Q1 -> DS90UB926-Q1  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey:

    感谢您的反馈。

    您是否为我们提供了参考电路或应用手册?

    我们需要对其进行研究。

    期待您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    这些器件的每个数据表都包含一个典型应用图:  

    https://www.ti.com/lit/gpn/ds90ub941as-q1 

    https://www.ti.com/lit/pdf/snls422

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey 您好:

    我们遵循您的建议、使用926和941。

    但我们有一些问题、因为我们的原始设计未定义到941的 HS/VS/DE/PCLK 控制信号。

    TTL RGB 面板具有 HS/VS/DE/PCLK 控制引脚、需要由926控制。

    但941没有这些信号、如何连接?

    926是否会自行生成这些信号?

    请帮助提供您的建议

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    941AS 将根据 DSI 数据包结构生成 HS、VS 和 DE 信号。 您可以在本应用手册第2.4节中看到有关此过程的更多详细信息

    https://www.ti.com/lit/pdf/snla356 

    此致、

    Casey