This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:集线器物理层测试失败

Guru**** 2696755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108094/tusb8020b-hub-physical-layer-testing-fail

器件型号:TUSB8020B

尊敬的团队:

我的客户正在使用 TUSB8020、并测试其物理层。 但是、他们发现测试项目1、2和5失败、如图1所示。 测试循环为 SOC USB3.0 - TUSB8020、如图2所示。 但是、它们首先对 TUSB8020短路、然后发现测试项目可以通过。 您能否帮助分享他们需要配置哪些类型的参数来改进?

图1.

图2.

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../TUSB8020.pdf

测试项目1波形:

测试项目2波形:

测试项目5波形:

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    由于客户使用的是重复测试数据包、因此这些测试结果是预期的。

    重复测试数据包=由 USB 主机生成、然后在集线器的下行端口测量(或由 USB 器件生成、然后在集线器的上行端口测量)。  根据 USB 2.0规范、一个重复测试数据包将具有 EOP 驱动字节和丢失的 SYNC 位。

    您需要使用 USBHSET 工具使集线器直接在下行端口上生成测试数据包、以便通过所有默认信号质量合规性测试。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    非常感谢您的大力支持! 以下是我的客户反馈:

    他们使用 USBHSET 工具、发现测试失败项与下图所示的发送药格失败项相同:

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    它们需要在下行端口本身上生成测试数据包:

    它们需要加载 XHCI HSET 工具的集线器部分并在端口上生成测试数据包:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    客户告诉我、他们实际上是使用您提到的相同方法对其进行测试的。

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户需要使用测试数据包而不是 SOF 数据包来测量集线器同步字段和 EOP 宽度。  它们正在运行的测试(EL_21、EL_22、EL_25)都被列为"主机"测试、为什么它们在集线器设备上运行?  它们不适用。

    此致、

    JMMN