This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:主链路不工作

Guru**** 2389440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110174/tusb4041i-main-link-not-working

器件型号:TUSB4041I

在多个卡中。主通道不工作(USB_DP_UP、USB_DM_UP)。组件具有3.3V 和1.1V 电压)、GRTSZ=Hi、PWRCTL=Hi、Fullpwrmgmttz=Lo。

造成这种情况的原因可能是什么?(损坏 IC 除外)。 或者我还应该检查什么?

另 一种现象----我看不到 晶振输入(也在工作卡中)',除非连接了主链路和另 一个链路。

此致

Avi Shefi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    当集线器处于挂起模式时、晶体将关闭- 3ms 以上内看不到来自主机的任何流量

    您能否检查 USB_VBUS 是否为500mV、并且集线器是否将 USB_DP 拉高?  请确保散热焊盘连接有足够的焊料。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    当仅连接 USB 通道时、USB_VSUB 中的电压为500mV。、(电阻分压器为10K、90K 连接至5V)。当我为卡上电时、电压会上升。在少数卡上、电压会上升至0.6V、而其他卡上的电压会上升至1.1V。 我认为这是由于 TUSB4041IPAPR 出现故障。

    在工作单元中 、在打开卡电源后、电压保持在500mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    USB_VBUS 仅为输入、应连接电阻分压器网络。  当连接 到一个5V USB 端口时、它应该大约为500mV。  如果引脚上有不同的值、则可能是组装问题或散热焊盘连接不良。

    此致、

    JMMN