This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:有关 TCA9548A-Q1的一些问题

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A-Q1, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110122/tca9548a-q1-some-questions-about-tca9548a-q1

器件型号:TCA9548A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

您好,

我们将使用 TCA9548A-Q1扩展 I2C 接口。 如果扩展的8路 I2C 接口连接到不同的 I2C 地址器件、则一次只能将其中一个扩展接口 SCX/SDX 连接到 SCL/SDA 主接口?或者8个扩展 I2C 可以同时连接到 SCL/SDA 接口?
2.与模拟开关相比,TCA9548A-Q1有哪些优势?
3。A0/A1/A2用于设置 TCA9548A-Q1的 I2C 地址、对吧?
与连接到 SCX/SDX 接口的 I2C 器件通信时、主 SCL/SDA 接口是否需要发送两个 I2C 地址? 首先发送由 A0/A1/A2设置的 TCA9548A-Q1的 I2C 地址、然后发送连接到 SCX/SAX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="521677" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110122/tca9548a-Q1-some-questionse-about tca9548a-Q1]1. 我们将使用 TCA9548A-Q1来扩展 I2C 接口。 如果扩展的8路 I2C 接口连接到不同的 I2C 地址器件、则一次只能将其中一个扩展接口 SCX/SDX 连接到 SCL/SDA 主接口?或者可以将8个扩展 I2C 连接到 SCL/SDA 接口

    该器件用作开关、用于将 sdx/SCX 通道上的下游器件与 I2C 控制器连接或断开。 如果在单独的下游通道上有共享地址的外设、那么当控制器尝试与该地址通信时、只应启用一个此类通道。 所有启用的通道基本上都连接到主控制器 SDA/SCL 线路、因此所有连接到启用的通道的器件都将看到控制器发送的命令。 所有禁用的通道都未连接到控制器、因此不会看到这些命令、因此会忽略这些命令。  

    [引用 userid="521677" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110122/tca9548a-Q1-some-questionse-about tca9548a-Q1]2. 与模拟开关相比、TCA9548A-Q1有哪些优势?[/引述]

    TCA9548A 等 I2C 控制的开关允许直接通过 I2C 接口控制各种通道。 与模拟开关或多路复用器相比、使用的 IO 引脚更少。 由于 I2C 线路已用于此类应用、因此 I2C 开关不需要任何额外的 MCU 引脚即可对其进行控制。  

    [~引语 userid="521677" URL"/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110122/tca9548a-Q1-some 问题-about tca9548a-Q1"]3. A0/A1/A2用于设置 TCA9548A-Q1的 I2C 地址、对吧?[/引述]

    正确。 这些引脚状态只影响 I2C 开关本身的地址。 它不会影响网络上任何其他 I2C 器件的有效地址。  

    [引用 userid="521677" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110122/tca9548a-q1-some-questionse-about tca9548a-q1]4. 与连接到 SCX/SDX 接口的 I2C 器件通信时、主 SCL/SDA 接口是否需要发送两个 I2C 地址? 首先发送由 A0/A1/A2设置的 TCA9548A-Q1的 I2C 地址、然后发送连接到 SCX/SAX?的器件的 I2C 地址

    不可以。一旦 TCA9548A 启用 SCX/SDX 通道、该通道将保持与 SCL/SDA 线的连接、直到交换机重新配置。 这允许向 TCA9548A 发送单个命令以启用通道、然后可以将任意数量的单个命令发送到下游器件、而无需再次连接开关。 仅当需要对不同通道上的外设进行寻址时、才需要重新配置交换机。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    对于问题4、如果主 SCL/SDA 接口未发送 SCX/SDX 上悬挂的 I2C 器件的地址、主 SCL/SDA 如何与该器件通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦 TCA9548A 启用了一个 SCX/SDX 通道、此通道有一个直接电气连接、即、此通道成为 μ I²C 总线的一部分。 要访问您的器件、只需正常发送命令字节(包括其地址)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TCA9548A-Q1的 I2C 通道开关速度是否会快于模拟开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    速度类似。 但是、无论如何、对于像 μ I²C 这样的缓慢协议、这并不重要。