This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Am26ls31cns (Transmit)和 am26ls32acns (receive)电阻匹配

Guru**** 2968460 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32A, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1106379/am26ls31cns-transmit-and-am26ls32acns-receive-resistance-match

主题中讨论的其他器件:AM26LS32A、 AM26LV32

以下两种方案用于信号传输。 信号的最大频率为5kHz、传输线的长度小于10m。

为了确保信号传输的完整性、当传输线路断开时、不会出现未知状态。

要了解以下两种方案如何与电阻匹配、建议使用哪种电路原理图?

① Am26ls31cns (SEND)和 am26ls32acns (Accept)

② Am26ls31cns (SEND)和 am26lv32cd (接受)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Longcha-San、

     AM26LS32A 数据表的图17显示了应用图(如下所示)。 此图显示了使用这两个器件的多 DOP 接收器设置的典型布局。  端接电阻 RT 应该被放置在最远的接收器上。 该端接电阻器的值应与电缆的特性阻抗相匹配、通常为120欧姆。  

    AM26LS32A 具有内部失效防护偏置。 如果输入保持断开或断开、这可确保接收器保持已知状态。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果在端接电阻器的左侧断开电缆、则输入端不会断开。

    在这种情况下、只有 AM26LV32具有失效防护功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Eric Schott -San

    有以下电路应用。 R1和 R2的功能是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Longcha-San、

    这些串联电阻通常用作瞬态保护、以在发生 ESD 或浪涌事件时限制通过接收器线路的故障电流。 在标称运行期间、它们不提供任何好处、实际上会略微衰减传入信号。 因此、电阻值通常相当小(~10欧姆)、对标称信号情况的影响最小。 这些电阻器的额定电流相对较高、这也很常见、因为它们应该能够承受 ESD 和浪涌事件以保护接收器。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Eric Schott -San

    还有两个问题:

    :引脚电阻的 RT 值时为1k Ω

    →μ A

    根据调查数据、RT 的值通常为120欧姆(根据电缆的特性阻抗)。 现在我的手中有一个电路图、RT 的值为220欧姆。 我不知道选择220欧姆的基础;我想问是否有一个设计案例、其中端子电阻 RT=220欧姆、选择220欧姆的注意事项是什么?

    2:断线故障保护

    →μ A

    ①For)具有故障保护功能的接收器、如果添加了外部上拉电阻(R3,R4、会对接收器产生什么影响?

    ②How Ω)为无故障保护的接收器选择外部上拉电阻值(R3,R4 Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Longcha-San、

    端接电阻器的主要用途是确保信号线路网络不会在高阻抗端子中结束。 如果不使用该电阻器、则会导致信号能量从未端接的端点反射、并在总线中产生振铃。 这会影响信号完整性并限制网络上可实现的数据速率。  
    为了最有效地抑制这些信号反射、端接电阻器的值应与电缆的特性阻抗相匹配。 但是、如果这是不可能或不需要的、包括任何类似的 Rt 值仍将有助于减少网络振铃。 在这种情况下、选择220Ω Ω 值可能是为了减少 BOM 差异或适应各种电缆可能性。 它也可能只是一个120Ω 的排印错误。 在多分支应用中使用部分端接的较大 Rt 值也很常见、但考虑到此处讨论的器件、这种情况可能不是这样。  

    2.外部偏置电阻 R3和 R4将为网络形成"失效防护偏置电路"。 此电路的目的是在网络驱动器处于高阻抗状态时将差分保持在已知状态。 下面链接的应用手册详细介绍了如何计算这些电阻器值以及此类电路具有网络的影响。 如果您对本文档有疑问、请告诉我。  
    https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf 

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Eric Schott -San

    对于具有断线故障保护功能的芯片、在外部添加上拉电阻的功能可以理解为在外部向芯片添加下拉电阻、从而使芯片的断线故障保护功能更加稳定?

    注意事项

    该芯片具有断线故障保护功能。 当与外部电路连接时(芯片中集成的上拉电阻值发生变化)、断线故障保护不稳定。 为了使断线故障保护的功能更加稳定、在电路设计期间、在芯片外部人为地增加了具有适当电阻值的下拉电阻。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Eric Schott -San

    其他问题

    为了确保 RS422通信的可靠性、必须添加上拉电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Longcha-San、

    当 RS422节点与有源驱动器断开连接时、总线悬空。 由于存在各种泄漏路径、在此状态下 A 和 B 信号线将变得相等、因此差分电压 Vdiff 接近0V。 RS422电气标准定义了差分接收器的输入阈值:高于+200mV 被视为逻辑高电平、低于-200mV 被视为逻辑低电平。 任何-200mV < Vdiff <+200mV 的差分电压都未定义。 断开状态允许差速器处于此未定义状态、这是不可取的。  

    当 Vdiff 与有源驱动器断开连接时、可以向 A 和 B 线路添加外部失效防护偏置电阻器、以使其偏置在该未定义范围之外。 这意味着、在断开或断开故障的情况下、RS422接收器输出将保持在已知状态。 一些收发器将包括内部失效防护偏置、以便在 A 和 B 引脚断开时保持这种已知的接收器状态。  

    在正常运行期间、总线上有一个有源 RS422驱动器会将 A 和 B 线路强拉至所需电压。 在此状态期间、驱动器能够将 Vdiff 保持在未定义区域之外。 理想情况下、当以这种方式运行时、外部失效防护电阻器不会对系统产生影响。 因此、必须对失效防护电阻器进行值计算、使其足够弱、不会影响正常运行、但足够强、能够在开路或断路故障情况下可靠地偏置总线状态。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Eric Schott -San

    收发器包含内部失效防护,如果在外部添加了上拉电阻,Ω

    电阻的功能是什么 、以及如何评估电阻?的电阻值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Eric Schott -San

    其他问题

    以下链接中的应用手册仅介绍了在 AB 线上没有信号源时上拉电阻的计算。

    如果 AB 线上有信号源、如何计算上拉电阻值?

    https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设发送器足够强、能够沿相反方向拉动线路。 (如果上拉/下拉电阻比端接电阻器弱得多、情况显然就是这样。)