This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:DS100BR410S PCI Express 信标检测

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410, DS50PCI401, DS50PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110416/ds100br410-ds100br410s-pci-express-beacon-detection

器件型号:DS100BR410
主题中讨论的其他器件: DS50PCI401DS50PCI402

我们将 DS100BR410用于有线 PCI Express (gen1)应用、作为 DS50EV401SQ/NOPB (已停产)的替代产品。

我们遇到了链接未建立的问题。

在测量   DS100BR410的输入 端(IN_0+/IN_0-)时、我们会看到 PCI Express 的信标脉冲 、但 SD0输出保持低电平、 DS100BR410的输出端未测量任何信号  (OUT_0+/OUT_0-)。

使用单端探头测量的信标脉冲具有大约1.4V 的直流失调电压。

 当我们将  IN_0+或 IN_0-脉冲至 GND 时、PCI Express 链路 将建立、所有检测结果都正常工作。

   DS100BR410未检测到信标脉冲的原因是什么?

谢谢

Jeroen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    对于 PCIe 应用、我们通常使用 DS50PCI401/402等器件。 这些器件执行 RX 检测、主要用于 PCIe 应用、并以宽带宽线性模式运行。 信标信号是低频信号、当根复合体离开 L2低功耗状态时生成。 请检查 DS50PCI401或 DS50PCI402 RX 检测实现。 我认为这可能是导致您所观察到问题的原因。

    此致、Nasser