This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:DP83869HM 与 DP83869EM

Guru**** 2929990 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109311/dp83869evm-dp83869hm-vs-dp83869em

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: DP83869

尊敬的团队:

我在 DP83869EVM 的 BOM 中看到了 DP83869EMRGZT。

我找到了有关此主题的几个 e2e 帖子、但答案是不同的。

我认为最大的区别是 VDD1P1、1.1V 和1.0V。

此外、1.0V 不能用于-HM、因为根据 D/S、需要1.1V +/-10%。

我的客户进行了评估并尝试采用该器件、但他们必须使用与 EVM 相同的1.0V 电压、因为他们还使用1.0V 电压作为 FPGA。

他们能否购买 DP83869EMRGZT 作为生产?

或者、它们是否必须在-HM 下使用1.1V 电压?

此致、

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    DP83869EM 不可购买。 您必须遵循数据表来保证结果。  

    如果客户系统使用1.0V、但需要1.1V 电压、会发生什么情况?

    1.0V 仍处于1.1V 的10%范围内。  

    最棒的

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    1.0V 仍处于1.1V 的10%范围内。  

    我知道是这样、但在这种情况下没有裕度。

    YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    我完全同意、这不是一种理想情况、但是我们的选择受到限制、因为 DP83869规格为1.1V。 客户能否生成1.1V 电压?

    DP83869 规范已经过修订 、现在的电压为1.1V、EVM BOM 工作表中提到的器件型号是无法购买的器件。  

    最棒的

    Alon