This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:接口论坛

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110547/dp83822if-interface-forum

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件:DP83822I

大家好、

之前、我的客户使用 TMS320F28385+DP83822I 开发了一个逆变器项目、其中两个 DP83822I (100BASE-TX)充当 EtherCAT。 系统结构如下所示。 该系统可以正常工作、并且在主器件和逆变器之间具有良好的通信。

 

最近、他们启动了一个新项目、将接口更改为光学收发器。 系统结构将更改为下图。 由于主器件仅具有电接口、因此添加了 TX 到 FX 板以将电信号转换为光学信号。除了光学收发器、PHY 及其外设几乎与旧工程相同。 软件也不会更改。 客户发现主设备可以与 P0顺利通信、但 P1和 P2之间的通信失败。  

 

        

我们在客户的原理图上发现了一些明显的错误,并进行了一些更改。

  • 将光学收发器的 SD 引脚与 DP83822IF 的引脚24相连、并上拉至3.3V;(您可以找到所连接的光学收发器的 DS)
  • 将 P2从模式4更改为模式3、将 P3从模式1更改为模式2、以启用100BASE-FX。
  • P1和 P2的 RX_ER 被上拉并设置为模式4。
  • SD 为高电平有效。

更改上述项目后、P1和 P2之间的通信再次失败。 您能帮您回顾一下、并提供一些解决此沟通问题的建议吗? 客户根本没有在新项目中更改其软件。 他们应该更改一些寄存器吗? PHY 和光学收发器之间没有电容器、客户只需直接连接导线、这是否是根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    在光纤模式下运行需要一些额外的配置。 引脚29必须在模式2或模式3中捆绑才能启用光纤模式。 此外、光纤的网络电路也会有所不同(请参阅 数据表的第9.2.2节)。 PHY 和光学收发器之间需要一个0.1uF 电容器、如本节所示。  

    请向我发送地址0x467和0x468的寄存器读数、以便我可以检查自举是否正确。 还发送原理图的副本。

    谢谢、

    David