This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:有时可以#39;与远程合作伙伴建立链接

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112377/dp83826e-sometimes-can-link-up-with-remote-partner

器件型号:DP83826E

你(们)好

我们的客户将 DP83826E 用于他们自己的实时网络、该网络配置了增强模式。 时间是

1.加电

300ms 后、FPGA 复位 DP83826并将 CR2位1保持为1、以禁用奇半字节检测。

它在大多数时间内都能正常工作、但有时再次上电时、链路无法建立。

我们想知道这是因为 SMI 未就绪时的写入? 因为它需要 T2-2ms 的 SMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、

    您能否从 数据表中仔细检查会话8.7时序要求、以仔细检查上电序列限制?

    您能否还提供设置寄存器0x486。

    --

    此致、

    林山民