This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3085E:驱动器功能故障

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3085E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112426/sn65hvd3085e-driver-function-fail

器件型号:SN65HVD3085E

多年来,我们一直使用 RS485 IC“SN65HVD3085E”。 最近、有三十个 RS485 IC 出现故障。 我们测试该函数、发现接收函数正常、但驱动程序函数失败。 更换 RS485 IC 后、驱动程序功能恢复正常。  您能帮我找出 RS485 IC 发生了什么以及如何解决该问题吗? 我们有关 RS485的电路如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从原理图的角度来看、没有什么问题。

    您能描述一下您从驱动程序中看到的故障吗? 如果您看到故障的示波器截图、那将会非常有用。  

    在测试期间、收发器连接到了多少个节点?

    这些故障条件出现在哪些测试条件下?  

    请告诉我、以便我可以更深入地研究这个问题-从您提供的内容来看、我不知道它是否是应用问题、因为它是一种旧设计、但我想先进行几次检查以查看问题是否是应用问题 从你的角度来说是可以解决的!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的系统如下所示。 一侧是 MMI 控制器、另一侧是主控制器。 出现故障的 RS485 IC 位于主控制器上。

     

    2.在正常的预测下,MMI 控制器向主控制器发送命令数据,主控制器接收命令数据,然后将数据重放至 MMI 控制器。  我们可以确认主控制器已收到命令、并重新播放数据。 但 RS485总线上没有数据。

    3. RS485 IC 上 RX 引脚的信号(黄色线)如下所示。 因此、我们可以确认 MMI 控制器成功地将数据发送到主控制器。   

      

    4. RS485 IC 上 TX 引脚的信号(黄色线)如下所示、蓝色线为 P6_1 (DE)的信号。  因此、我们可以确认主控制器已发出数据、DE 为高电平。

    但 RS485 IC 的 A 引脚(作为蓝线)没有出现任何信号。  

    4.我们如上所述解释我们的问题。 您能帮助我如何改进问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、要验证-当您尝试向 MMI 控制器发送正确的信号时、主控制器上的 DE 是否为高电平?

    以下是我建议您遵循的一些问题/步骤、以帮助隔离问题。  

    1.主控制器板上是否发生了所有故障?

    2.如果是-您是否查看了故障 IC 的生产日期代码与 MMI 控制器 IC 生产日期代码的比较? 如果它们是相同的、这将使我相信主板上会有一些瞬态导致问题、从而可能导致 IC 的 EOS 损坏。  

    3.如果器件标识相似-您可以向我报告、如果您不确定、我可以检查我们的数据库-主控制器设计中是否有任何变化?

    4.如果器件标识不相似- 如果您不确定、请再次告知我、我可以查看它们-下一步是将故障分析故障器件退回、以便我们可以了解质量方面-更多 有关此过程的信息、请访问 :https://www.ti.com/support-quality/additional-information/failure-analysis.html 

    如果您希望我检查 MMI 控制器 IC 和主控制器 IC 之间的部件标记、我会-这确实告诉我、只有主控制器发生故障、而不是 MMI 控制器、因此我想知道这里的部件标记。

    请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.当您尝试向 MMI 控制器发送正确的信号时,主控制器上的 DE 为高电平?<--是  

    2.一段时间前,RS485 IC 的33个部件出现故障。 24个部件位于主控制器上、9个部件位于 MMI 控制器上。  。IC 的生产日期代码为"16K"μ s、我们不会非常注意地检查问题。

    最近、我们获得了一些出现故障的 IC。 这些都在主控制器上。 这些芯片上的标记为"VP3085 0BK C1LL G4"  

      

     4.我们将联系 TI 分销商,并退回故障 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的-我同意、将器件发送给 TI 经销商将有助于发现一些可能的问题、因为这是两个系统都出现故障造成的。 当您返回结果并且有任何其他问题时、请告诉我、我将看到我可以做什么。  

    我现在要关闭此主题-如果您在 E2E 锁定帖子之前获得结果(我认为是在大约30天后)、您可以在此主题中提出您的问题-但是如果该主题锁定、请启动新主题、您可以参考此帖子。 我会处理大部分 RS-485问题、以便能够处理 任何其他问题。

    如果您在平均时间内有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parker:

    我们联系我们的 PCB 请求者。  生产日期代码"16K" IC 由 Arrow Electronics Taiwan Ltd.提供  但是销售人员告诉我、这些"16K" IC 不是直接来自 TI。  「0BK」集成电路由 康沃电子有限公司(香港)提供。  在正常情况 下、我们的 PCB 供应商将从 TI 授权经销商处购买 TI 产品。  但是、当产品供应不足时、我们的 PCB 供应商会从一般零售商处购买这些产品。  在我们的情况下、我们能否通过 Arrow Electronics 退回这些故障 IC?  

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    一般来说、您必须将其退回给经销商、如果他们获得授权、他们应该能够获取信息-如果没有、这些请求将不会得到支持、因为如果部件超出我们的授权供应链、可能会出现问题。   

    我会联系经销商以了解更多信息、因为 Arrow 应该熟悉我们的流程。  

    最棒的

    Parker Dodson