This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:是否有-40℃~85℃的宽温度范围产品可支持100W 电源

Guru**** 2580505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS55288, LM3489, LM5175, PMP20042, LM61460, LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111417/tps65987ddk-is-there-a-wide-temperature-product-of--40-85-that-supports-100w-power-source

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:TPS65987DTPS55288LM3489LM5175PMP20042LM61460LM61440

您好 TI

   客户需要使源端、电池供电、24V 输入和100W 输出功率为手机充电。 没有数据通信需求。 是否有一个可满足(-40℃~85℃)宽温度范围版本并可根据总体设计方案提供的芯片?

我发现只有6个能满足100W 功率要求的芯片、所有这些芯片都是-10~75℃。μ W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有满足此要求的器件。 TPS65987D 将是仅适用于100W Type-C 拉电流应用的最佳器件、但温度范围不会达到-40C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢, 提供100W 仅 Type-C 源应用,是否有参考设计? 由于有许多 Type-C 接口引脚、客户不知道需要哪些芯片和连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考以下将 TPS55288与 TPS65987D 配对的设计

    https://www.ti.com/tool/PMP40801 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 此;对客户非常有帮助

    还有两个问题我想与您沟通:

    1是否需要内存芯片 mx25l8006em11? 需要存储哪些数据?

    2.是否可以用 lm3489替换 tps55288? 后者应更具成本效益

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65987D 的运行需要外部 EEPROM。 使用配置工具生成固件映像、必须通过外部 EEPROM 将该映像加载到 PD 控制器。  

    对于您的第二个问题、我已将此主题移至负责该器件的团队。 他们将能够更好地提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否希望电池电压低于20V? 使用降压/升压转换器可能更有意义、因为它可以将输入电压低于输出电压。  

    请参阅使用 LM5175的100W 应用的 TI 参考设计(https://www.ti.com/tool/PMP20042)。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy  

       客户的前电源将保证大于20V;

       是否可以使用降压芯片(如 LM3489)来降低客户成本?

       客户对成本比较关心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    添加:

    pmp20042应用是否不需要使用 Type-C 控制芯片? 如何控制输出电压协商? 如果能够满足客户的需求、成本就会非常低;

    是否有任何方法可以购买此参考设计板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了简化操作、我认为您可以使用 LM61460等转换器来实现100W USB Type C 源应用。 LM61440数据表中显示了一个应用电路、如第9.2.4节所示。  

    PMP20042不进行输出电压协商、因为动态更改输出的方法是通过多个开漏控制开关来并联不同的底部电阻器。  

    如果您计划使用降压转换器方法、则需要从外部提供输出电压协商。 降压转换器将仅提供将 VIN 降至 USB Type C 输出电压的源。  

    此致、
    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

      非常感谢;

    根据您的建议、目前有两个选项。 请帮助我了解我的理解是否正确:

    1.没有必要通过 Type-C 接口进行协商以输出20V-5a 电源方案:可通过使用一个 lm61440芯片来实现;

    2.需要通过 Type-C 接口协商和输出不同的电压:lm3489和 tps65987d 可用于合作、两个芯片可用于实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的。  这将仅是 PD 端口的直流/直流电源。 仍然需要一个控制器来实现"智能"/协商。

    例如、USB Type C 的交流适配器系统方框图如下所示。 此降压转换器只提供~21VDC 的稳压来提供典型 USB 输出电压(3.3V、5V、9V、15V、20V)。 请注意降压转换器如何与 DP 控制器连接、该控制器与之前链接的 TI 设计类似。  

    此致、

    Jimmy