主题中讨论的其他器件:TPS65987D、 TPS55288、 LM3489、 LM5175、 PMP20042、 LM61460、 LM61440
您好 TI
客户需要使源端、电池供电、24V 输入和100W 输出功率为手机充电。 没有数据通信需求。 是否有一个可满足(-40℃~85℃)宽温度范围版本并可根据总体设计方案提供的芯片?
我发现只有6个能满足100W 功率要求的芯片、所有这些芯片都是-10~75℃。μ W
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI
客户需要使源端、电池供电、24V 输入和100W 输出功率为手机充电。 没有数据通信需求。 是否有一个可满足(-40℃~85℃)宽温度范围版本并可根据总体设计方案提供的芯片?
我发现只有6个能满足100W 功率要求的芯片、所有这些芯片都是-10~75℃。μ W
您可以参考以下将 TPS55288与 TPS65987D 配对的设计
您好!
您是否希望电池电压低于20V? 使用降压/升压转换器可能更有意义、因为它可以将输入电压低于输出电压。
请参阅使用 LM5175的100W 应用的 TI 参考设计(https://www.ti.com/tool/PMP20042)。
此致、
Jimmy
您好!
为了简化操作、我认为您可以使用 LM61460等转换器来实现100W USB Type C 源应用。 LM61440数据表中显示了一个应用电路、如第9.2.4节所示。
PMP20042不进行输出电压协商、因为动态更改输出的方法是通过多个开漏控制开关来并联不同的底部电阻器。
如果您计划使用降压转换器方法、则需要从外部提供输出电压协商。 降压转换器将仅提供将 VIN 降至 USB Type C 输出电压的源。
此致、
Jimmy
您好!
1.是的。 这将仅是 PD 端口的直流/直流电源。 仍然需要一个控制器来实现"智能"/协商。
例如、USB Type C 的交流适配器系统方框图如下所示。 此降压转换器只提供~21VDC 的稳压来提供典型 USB 输出电压(3.3V、5V、9V、15V、20V)。 请注意降压转换器如何与 DP 控制器连接、该控制器与之前链接的 TI 设计类似。
此致、
Jimmy