This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:变压器侧 TD 和 RD、偏移在1.8V 至1.0V 之间振荡

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112621/dp83826e-transformer-side-td-and-rd-offset-is-oscillating-between-1-8v-and-1-0v

器件型号:DP83826E

大家好、

 我们 PCB 上的 DP83826E 无法与100Mhz 配合使用、基本而言、它能够与路由器相连、但绝不能让以太网在100m 的距离内工作。 Ping 或 Lwip 全部失败、100m、但10m 有效。  

1) 1)我发现 TP_p/n 和 RD_p/n 有一个步进或振荡的行为。这是10M 瓶胚的设计吗?  

而且、连接时、TP 的偏移为~1.8V、但 RD 的偏移为1.0V。  

2) 2)我发现 EVM 板上 Cext 的电压为1.64V、但我们自己的 PCB 上的电压为0.8V。会不会说什么。如果我将 Cext 更改为更高以尝试(现在使用2nf 作为数据表)。   

任何人都请帮助检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuan:

    此问题是否与您的问题有关?  https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111017/dp83826i-100m-mode-never-get-rx_d-x-signal-and-rx_er-always-comes-just-like-rx_dv

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们在这方面花费了很多时间、但仍未找到根本原因。  

    您能看看我的问题并给我们一些建议吗? 我检查了 DP83826EVM 电路板、TD 和 RD 偏移均为~ 1.7V、但我们的 PCB 在100M 上构建链路后显示1.8V TD 和1.0V RD。  

    原因是什么? 所有原理图都与 EVM 相同、我希望使用集成了变压器的 RJ45、但参数与 EVM 中的分离器完全相同。  

    我看到了有关上电顺序的数据表、 基座电压需要小于0.3V。 我现在只能怀疑这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们检查并比较了所有寄存器。这是不同的寄存器、其他寄存器都相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuan:

    我建议在上一个主题中处理该问题。 Hillman 和我在两个单独的线程上运行相同的调试会令人困惑。

    我们可以在该线程上协同工作、并尽快解决该问题。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Gokuk、听起来不错。  

    请为我们提供有关该主题的一些建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、  

    我们可以使用该螺纹、但您认为 PCB 中 TD 和 RD 的电压电平是正常的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuan:

    让我将此信息复制到另一个线程并开始回复。

    --
    此致、
    Gokul。