This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:控制器件数量

Guru**** 2828045 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113638/thvd1450-control-the-number-of-devices

器件型号:THVD1450

对于 THVD1450的使用、如果我们选择硬件控制并且 波特率为9600。

我们能否使用32个器件进行连接?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 任何 RS-485驱动器都可以处理32个单元负载。 许多接收器(包括 THVD1450本身)会将总线的负载负载减少到一个单位负载以下、因此您可以拥有更多的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、嘉兴、

    是的、没关系- THVD1450可以处理高达50Mbps 的任何数据速率、并且线路上最多支持256个收发器-因此32个收发器的9600bps 也可以。

      

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson