This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1449:它是否具有数据表中未提及的特定测试模式或运行?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113603/thvd1449-does-it-have-the-specific-test-mode-or--operation-which-does-not-mention-in-datasheet

器件型号:THVD1449

大家好、  

它是否具有特定的测试模式或操作、这 是正常操作、仅用于最终测试或其他用途、数据表中未提及?  

如果是、这种特定的工作模式是如何实现的、如何避免这种模式?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi San、

    不是、我不相信此器件中存在任何隐藏模式-您或您的客户是否会看到奇怪的行为- 如果是、您能否详细说明您看到的内容、以便我了解一下?  

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson