This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:具有 CAN 2.0b 的 Linux 套接字 CAN

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113733/tcan4550-linux-socket-can-with-can-2-0b

器件型号:TCAN4550

大家好、

当我们想要支持 具有 CAN 2.0b 的 Linux 套接字 CAN 时、我们应该如何处理硬件设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TCAN4550支持 CAN 的所有物理层要求。 您是否需要有关 CAN 总线上所需电路的更多信息? 如果是、我建议查看数据表中的应用部分并参考下面链接的应用手册。  
    https://www.ti.com/lit/an/slla270/slla270.pdf 

    CAN 2.0b 只是指 TCAN4550支持的扩展 ID。 该器件的 Linux 驱动程序可在线获取、并由公共 Linux 社区维护、但 TI 不会为此软件提供直接支持。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott