This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:SN65LVDS93A CLKIN 规范

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113737/sn65lvds93a-sn65lvds93a-clkin-spec

器件型号:SN65LVDS93A

大家好、

我是否知道 CLKIN 的 Vtrigger、VIH 和 VIL?

无法在数据表中看到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLKIN 是一个正常的数字输入、因此第7.3节中的 VIH/VIL 规格适用。 (实际开关阈值可以是 VIH 和 VIL 之间的任意值。)