This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:它能否通过 DVI 至 HDMI 电缆支持 DVI 上的音频?

Guru**** 2932110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113709/sn75dp139-can-it-support-audio-over-dvi-with-a-dvi-to-hdmi-cable

器件型号:SN75DP139

大家好、

我的客户正在设计 IPC 及其使用 CAN 的芯片组、以支持 DVI 嵌入式音频。 它们使用 DP139将 DP++信号转换为 DVI、然后通过 DVI 至 HDMI 电缆将 DVI 信号转换为 HDMI。

我从一篇博客中看到、这种架构可以通过 DVI 实现音频。 不确定我们的 DP139是否也支持它?

我认为、只要 DP++源可以支持 DVI 嵌入式音频、DP139就不会改变 TMDS 链路中的任何内容、因为它只会对信号进行电平转换。 您对此有何看法?

这是我阅读的博客 :https://thetechnologyland.com/does-dvi-carry-audio-heres-everything-you-need-to-know/

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    如果嵌入了音频、DP139将能够支持该功能、因为它不关心 TMDS 链路中发送的数据内容。

    谢谢

    David