This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:通过 AM5728支持 SFP 模块

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108245/dp83869hm-sfp-module-support-with-am5728

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869、 DP83640、 DP83630

我从 TI 网站上获得了一份有关 AR8031至 DP83867和 DP83869系统翻转的文档。 Qualcomm AR8031实际上由 MYB-C335X 评估板与 AM335x 配合使用。 AR8031支持 IEEE 1588v2和同步以太网。  DP83869是否还支持 IEEE1588V2? 。 我们还必须将 HSR/PRP 协议用于我们的开发项目。 对于 PTP IEEE1588V2和 HSR/PRP、使用 DP83869是否存在兼容性问题?

注意:DP83869的任何参考设计都可与任何 Sitara processors..especially AM57x 搭配使用。 

文档链接为 https://www.ti.com/lit/an/snla333/snla333.pdf?ts=1654762316713&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 DP83869和 DP83867上不支持 IEEE1588V2。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否推荐可与 AM57x 搭配使用以进行 SFP 模块连接的任何 IC (带 IEEE 1588)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、  

    DP83640和 DP83630能够使用 IEEE1588。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    您能否分享   DP83640/DP83630的参考设计    

     DP83869是否 具有 IEEE1588硬件支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    有关 IEEE1588的评估板和应用手册、请参阅 DP83640/30的产品页面。

    DP83869仅具有用于 IEEE1588时间戳记的 SFD、详见数据表的第9.3.2节。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    谢谢。。我得到 了 DP83640 EVM 的原理图。 我们计划使用 SFP 模块进行光纤连接。 在使用 SFP 模块时是否需要进行任何修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更多信息、请参阅用户指南的第2.9节。

    请注意,由于我将不在办公室,本周以后的任何答复都将被推迟。 如果再有跟进,我会在下周回复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的支持