This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IRPAPR PHY RX 在1Gbps 下无法工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102011/dp83867ir-dp83867irpapr-phy-rx-is-not-working-at-1gbps

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:TPS2378

大家好、

美好的一天! 我代表客户发布此帖子。 在这里。  

 DP83867IRPAPR PHY 连接 NXP 的 i.MX8QXP 处理器。 当我们尝试以1Gbps 运行接口时、它不起作用。

我们探测了 TX_CLK、在尝试以1Gbps 运行时、可以观察到它为125MHz、但 RX_CLK 为25MHz。

接口在100Mbps 速度下工作正常。

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我想问几个问题以作澄清:

    • 您使用的是哪个链接合作伙伴?
    • 您使用的是哪种类型的电缆?
    • 您还能提供有关寄存器0x0009、0x0032、0x0086的信息

    很抱歉耽误你的回答。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    感谢您的更新、并对延迟的回复表示歉意。  

    以下是我们客户的答案  

    [引用 userid="511468" URL"~//support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102011/dp83867ir-dp83867irpapr-phy-Rx-is-non-working-at-1Gbps/4090779#4090779"]您正在使用的链接合作伙伴是什么?[/quote

    笔记本电脑。

    [引用 userid="511468" URL"~//support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102011/dp83867ir-dp83867irpapr-phy-Rx-is-not working-at-1Gbps/4090779#4090779"]您使用的电缆类型是什么?

    6类电缆

    [引用 userid="511468" URL"~//support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102011/dp83867ir-dp83867irpapr-phy-Rx-is-working-at-1Gbps/4090779#4090779"]您是否还可以在寄存器0x0009、0x0032/quote 上提供信息]
    请参阅附件
    希望很快能收到您的回复。  
    此致、
    Jonathan
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您的 PHY 似乎在1000Mbps 期间未连接。  

    • 您能告诉我您尝试执行的 MAC 接口是什么吗? 您的 RGMII 似乎未在寄存器0x0032中启用。
    • 您还可以 读取寄存器0000吗?
    • 如果寄存器0000没有值0100。 您能否将0100写入寄存器0000?
    • 之后、您能否读取寄存器0100以检查是否有链接?

    --

    谢谢、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    这是客户的反馈

    [引用 userid="511468" url="~//support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102011/dp83867ir-dp83867irpapr-phy-Rx-is-working-at-1Gbps/4097286#4097286]"您能告诉我您尝试执行的 MAC 接口是什么? 您的 RGMII 似乎未在寄存器0x0032中启用。

    RGMII

    根据客户、他们按要求尝试了寄存器、但链路速率不能达到1Gbps。 附加的是控制台日志

    e2e.ti.com/.../console-log.txt

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    是否可以向寄存器0000写入1140以启用自动协商? 连接是否正常?

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    [引用 userid="511468" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102011/dp83867ir-dp83867irpapr-phy-Rx-is-working-at-1Gbps/4098653#4098653"]\n 是否可以写入1140来注册0000以启用自动协商? 链接是否正常?[/quot]

    链路已启动、但在本例中它已稳定至100Mbps。 请参阅此处随附的 Console_log2文件

    e2e.ti.com/.../Console_5F00_Log2.txt

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    问题可能在 您的链路伙伴一方。 我看到您的链路合作伙伴仅广播10Mbps 和100Mbps。 您的链路合作伙伴是否支持1000Mbps? 如果是、您是否还可以为您的链接合作伙伴启用1000Mbps 的广播?  

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    以下是我们的客户反馈。

    关于以太网链路合作伙伴、我们已启用链路合作伙伴通告、其中包括1000Mbps、但仍协商为100Mbps。
    控制台日志已附加。

    e2e.ti.com/.../Console_5F00_Log3.txt

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    • 您能否向我发送客户设计的原理图以供进一步调试?
    • 您可以向客户咨询000a 和0011吗?
    • 如果可能、您是否可以要求客户禁用其链路伙伴的自动协商并将其强制为1000Mbps? 然后将0140写入寄存器0000以检查是否有链路?  
    • 如果它没有连接、您是否可以尝试将001F 写入4000以查看它是否连接?

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    下面是随附的原理图。 我们的客户将跟进其他信息。 他们现在正在对其进行研究。

    e2e.ti.com/.../Ethernet_5F00_Circuit.pdf

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    查看原理图、我们有一些建议:

    • R21我们建议使用1Mohms 而不是0欧姆进行隔离  
    • 在 MDC 和 GTX_CLK 上、我们不建议串联22欧姆、因为这可能会影响时钟速度

    其他设置看起来正常。 我将等待另 一个结果表单客户。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    谢谢。 请参阅随附的客户日志

    e2e.ti.com/.../console-log4.txt

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    Hillman 在几天内都是 ooo、下周中旬左右将回复您。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我想仔细检查我的理解是否正确。  

    • 客户能够在100Mbps 和10Mbps 期间执行链路
    • 当自动协商以1000Mbps 关闭时、客户无法获取链路
    • 当我们打开 具有10、100和1000Mbps 广播的自动协商时、会同时打开链路伙伴和 PHY。 PHY 已建立链路、但速度已降至100Mbps
    • 在100Mbps 和10Mbps 自动协商关闭时、客户是否能够执行链路? 您可以向客户提出此问题吗?

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您是否还可以让客户写入寄存器0004位[5:8]= 0来禁用100Mbps 和10mps、并进行自动协商、以查看是否可以执行链路?

    --
    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    请参阅下面的客户响应。


    1.客户能够在100Mbps 和10Mbps 期间执行链路-是的正确
    2.当自动协商以1000Mbps 关闭时,客户无法获取链路。 是的、正确
    3.当我们打开与10、100和1000Mbps 广播的自动协商时,会同时打开链路伙伴和 PHY。 PHY 已建立链路、但速度已降至100Mbps。 是的、正确
    4.当自动协商关闭时、客户是否能够以100Mbps 和10Mbps 执行链路? 您可以向客户提出此问题吗? 请参阅附件
    5.您是否还可以要求客户写入寄存器0004位[5:8]= 0来禁用100Mbps 和10mps、并进行自动协商、以查看是否可以执行链路? 参见附件

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    是否可以重新发送附件? 我在下面没有看到附件。

    --

    谢谢、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hillman、

    这是附件。 对拖延表示歉意。 过去几天我是000人。  

    e2e.ti.com/.../attachment.zip

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您提供的原理图中找到的。 我看到客户的 MDI 侧原理图与我们在数据表中推荐的原理图不同。 这可能会导致以更高的速度进行链接时出现问题:1000Mbps。 是否可以要求客户遵循下面显示的数据表 MDI 连接:

    --

    此致、
    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    美好的一天! 这是我们客户的回应。

    原理图我们还具有 POE,我们已从《TPS2378 EVM 用户指南》中获取了 PoE 参考。(请参阅附件)

    客户将按照建议进行更改。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    请在客户更改 MDI 连接后告诉我结果。

    --
    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、


    我们的客户查看了他们的原理图、并确定以太网 RJ45连接器(J14)的引脚分配错误、因此问题现已解决。

    我们可以关闭该线程。 非常感谢您的支持。   

     此致、

    Jonathan