Other Parts Discussed in Thread: TPS2378
主题中讨论的其他器件:TPS2378
大家好、
美好的一天! 我代表客户发布此帖子。 在这里。
DP83867IRPAPR PHY 连接 NXP 的 i.MX8QXP 处理器。 当我们尝试以1Gbps 运行接口时、它不起作用。
我们探测了 TX_CLK、在尝试以1Gbps 运行时、可以观察到它为125MHz、但 RX_CLK 为25MHz。
接口在100Mbps 速度下工作正常。
提前感谢您。
此致、
Jonathan