This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:PD 控制器不会与 USB 多路复用器通信

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112583/tps65987d-pd-controller-will-not-communicate-with-usb-mux

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TUSB1064

您好!

我在 I2C 模式下使用 TPS65987D 和 TUSB1064。 我遇到 PD 控制器无法写入 TUSB1064的问题。

如果我使用 Aardvark 和 Total Phase Control Center、 将器件地址设置为0xF 并写入相应的寄存器、我会得到预期的结果。 但出于某种原因、PD 控制器不会写入多路复用器。

我正在使用 I2C3、并且我已经将其启用为主器件、地址设置为0xF。 GPIO 5/6设为 I2C 模式。

包括根据应用手册设置的所有 I2C 控制器事件。

https://www.ti.com/lit/an/slvae18/slvae18.pdf?ts=1655834011821

谢谢、

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享 pjt 文件?  

    谢谢
    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、在这里。

    e2e.ti.com/.../TPS65987D_5F00_I2C3.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、  

    I2C 主器件事件表在您的项目文件中为空、请检查。  

    谢谢
    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 控制器事件中有它们。

    记录1-12.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在您上传到此处的项目文件中看不到事件。 如果要测试的 pjt 文件中存在事件、请确保正确加载了 FW。

    您可以进入调试模式并检查 FW 版本。  

    谢谢
    普拉吉斯