This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:仅 SATA 接口

Guru**** 2925890 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113094/tusb1002-sata-interface-only

器件型号:TUSB1002

如果我仅将 TUSB1002用于 SATA、我能否将器件 SidTX2和 RX1与10nF 电容器进行交流耦合、而不包括 N-FET 下拉电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果仅用于 SATA、则不需要 N-FET。

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TUSB1002或 TUSB1002A 等仅适用于 SATA 的应用、这种解决方案是否优于其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JK:

      请使用 TUSB1002A 来修复 TUSB1002中的一些错误。

    此致

    Brian