This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SMI 寄存器访问不工作

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112483/dp83869hm-smi-register-access-not-working

器件型号:DP83869HM

您好!

我无法读取我们设计中 DP83869HM 器件的 SMI 寄存器。 对于大多数寄存器、我得到值0x8AD1 (包括 PHYIDR1/2)、有些返回0。 我不知道为什么我得到这个寄存器值。  

MDC/MDIO 信令看起来正常。 访问同一线路上的其他 PHY 有效。 我使用的 PHY 地址与自举(0x0F)选择的 PHY 地址相同。

在数据表中、我在引脚 INT_N/PWDN_N 的说明中找到了此提示:"当通过引脚选项禁用寄存器访问时、中断将在自清零前被置为有效500ms。" 但是、我没有找到关于如何禁用寄存器访问的其他提示。 这可能是我们设计中的问题吗?

谢谢
Georg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg、

    为了进一步调试、我可能需要向您提出几个问题:

    • 您是否能够共享 PHY ID 搭接的原理图?
    • 您是否还可以在 MDC 和 MDIO 信令上发送快照?

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    以下是捆扎引脚的棋盘:

    ...和 MDIO 信号(RD、PHYAD=0xF、REG=0x2):

    通信的第一部分详细介绍:

    此致
    Georg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg、

    从您与我共享的自举设置中、您是否在实际电路板中填充了 R241和 R242? 例如、如果您尝试填充 PHYID 01、则自举设置应为 R246 = 10kohm、R241 = 2.49 ohm、R247 = DNP、R242 = DNP。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    我可以解决这个问题。  RESET_N 信号的电压电平处于未指定的范围内、这会导致 PHY 冻结、并始终为所有 MDIO 访问返回相同的寄存器值。

    感谢您的支持。

    注意事项
    Georg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerog、

    很高兴能在这里这样做。 如果您有进一步的问题、请告诉我。 我现在要关闭这个线程。

    --

    此致、

    林山民