This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:不同的 X 射线结果。 这种情况是否正常?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111628/thvd1410-different-x-ray-result-is-this-situation-normal

器件型号:THVD1410

您好!

我有这个部件 THVD1410DR。

但 X 射线结果与我之前的订单不同。

如果这是正常情况、您能否检查并提出建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louise、

    为了帮助您解决此问题、我们需要器件顶部标记的图片、或者器件订单原始包装中的批号。

    您是直接从 TI 还是 从授权经销商处收到这些器件

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    这是标记的图像。 n`t 我手头没有批号。

    请您仍为我检查一下吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!尊敬的:

    有人可以提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易丝、

    这两个器件都是有效的器件、我 根据我们的内部系统检查了批次追踪代码。 这种变化是基于组装这些器件的组装地的引线框差异。 随着全球供应短缺、引线框也出现短缺、因此我们的一些组装/测试基地不得不使用稍微不同的引线框。  

    已验证这对器件本身的功能没有任何影响。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett