This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:需要支持才能在 HyperLynx 中运行仿真

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113031/tusb1002a-require-support-to-run-simulation-in-hyperlynx

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件: TUSB1002

尊敬的先生/女士:  

我们计划使用英特尔主板 Arria 10 GX 套件开发 USB3.x Gen2 10Gbps 夹层卡。  

最近、我们购买了 HyperLynx SI GHz Simulation EDA 工具。  

我们已经收到了 TUSB1002A 器件的 IBIS-AMI 模型。

我们希望在 HyperLynx 中运行渠道合规性向导、如下所示。

  1. 我们将参加测试板、该测试板具有相对于 TUSB1002A 器件的差分对 SMA 连接器输入和 SMA 连接器输出(10Gbps)
  2. 我们将分配 IBIS-AMI 模型  
  3. 我们将输入各种噪声模式进行仿真。
  4. 我们希望使用 CTLE、DFE 等设置来接收所需的眼图、从而成功进行合规性测试。

我们的问题是,TUSB1002的 IBIS-AMI 模型是否会支持 HyperLynx 中的这一分析?

我已经查看了 TUSB1002A 的 IBIS-AMI 用户指南。 中显示了 ADS 仿真步骤。  

我们希望您支持在 HyperLynx 中运行仿真的指令集。  

希望能尽早听到您的声音。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们没有 HyperLynx 的指南。 我认为该模型应该在 HyoerLynx 中工作、但我们无法提供有关设置的具体信息。