请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1002A 主题中讨论的其他器件: TUSB1002
尊敬的先生/女士:
我们计划使用英特尔主板 Arria 10 GX 套件开发 USB3.x Gen2 10Gbps 夹层卡。
最近、我们购买了 HyperLynx SI GHz Simulation EDA 工具。
我们已经收到了 TUSB1002A 器件的 IBIS-AMI 模型。
我们希望在 HyperLynx 中运行渠道合规性向导、如下所示。
- 我们将参加测试板、该测试板具有相对于 TUSB1002A 器件的差分对 SMA 连接器输入和 SMA 连接器输出(10Gbps)
- 我们将分配 IBIS-AMI 模型
- 我们将输入各种噪声模式进行仿真。
- 我们希望使用 CTLE、DFE 等设置来接收所需的眼图、从而成功进行合规性测试。
我们的问题是,TUSB1002的 IBIS-AMI 模型是否会支持 HyperLynx 中的这一分析?
我已经查看了 TUSB1002A 的 IBIS-AMI 用户指南。 中显示了 ADS 仿真步骤。
我们希望您支持在 HyperLynx 中运行仿真的指令集。
希望能尽早听到您的声音。