This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:CL

Guru**** 2854680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113404/sn75176b-cl

器件型号:SN75176B

大家好、

我想知道总线电容 CL。


1: CL 是否有最大容量要求?

2:我认为 CL 越大,波形就越小。
   您是否有有关这种颜色的应用手册?
   端接电阻为110Ω Ω。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    CL 没有最大容量要求-大多数应用程序要么没有分立 CL (因为传输线通常会增加电容),如果使用 CL,通常约为50pF ,以帮助滤除更高频率的成分。 实际上、可以添加一个最大电容、但这将基于信号的频率成分和传输线的长度(电容越高、最大数据速率越低、总线越长、最大数据长度也越低)  

    2.由于电容器的作用,波形在负载上的上升时间会较慢,而且由于滤除较高的频率,波形可能无法达到最大电压。 电容器过大将改变系统的负载阻抗。 对于较小的电容器、这种影响很小-对于较大的电容器、您将在传输线路和负载之间产生阻抗不匹配、这将导致信号反射、从而进一步降低总线上的信号完整性。 我们没有具体的应用手册来介绍这一点。  

    您/您的客户为什么要使用负载电容? 根据他们想要使用的原因、这可能会导致我获得更好的解决方案-因为负载电容通常不会增加、如果是、它通常是一个低值(pF 范围)  

    请告诉我!  

    最棒的

    Parker Dodson