This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:建议更换无人机飞行控制器的器件

Guru**** 2534650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TIDA-050047, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113294/tps25750-please-recommend-replace-device-for-drone-flight-controller

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731TIDA-050047BQ25792

电池:2S/3S、(典型电压= 7.4V/11.2V)
充电 Imax =5A

对于 无人机飞行应用、我们选择如下器件:  

USB Type-C PD:TPS25750S
电池管理:BQ25731

是否可以推荐 其它 IT 设备进行更换?

2.(如下图所示)请帮助推荐 Q1/Q2/Q3/Q4 MOS 器件。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您是否了解过 TIDA-050047参考设计? 它使用具有集成 FET 的 TPS25750D 以及具有集成 FET 的 BQ25792。 这将是适用于 USB-PD 充电应用的最优化的解决方案、因为所有系统 FET 都集成在两个器件中。 https://www.ti.com/tool/TIDA-050047

    谢谢、
    Eric