This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:如果 D+和 D-悬空、会发生什么情况?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112379/tpd6s300a-what-happens-if-d-and-d--are-floating

器件型号:TPD6S300A

尊敬的:

在我们配备 TPD6S300A 的产品中、TPD6S300A 的引脚19和20未连接到 GND。

根据数据表中的方框图、它们仅连接到 ESD 二极管。

当引脚#19和#20悬空时、它应该如何影响 TPD6S300A 的运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将其保持悬空、它不应影响 TPD6S300A 的运行。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回答!

    我明白了。