This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105:RMII 模式参考设计请参阅

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113216/tlk105-rmii-mode-reference-design-consult

器件型号:TLK105
主题中讨论的其他器件: DP83825

大家好、

 我们是否有基于 TLK105RHBR 的 RMII 模式硬件参考设计? 客户正在咨询此问题。

BTW、我注意 到 TLK105RHBR 不推荐用于新设计。 如果您有另一个具有 RMII (10/100M)硬件参考设计的线路图器件、您也可以告诉我们。 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我找不到适用于 TLK105的具有 RMII 接口的任何参考设计。

    您可以查看具有 RMII 支持的10/100M 器件的 DP83822/DP83825/DP83826。

    --
    此致、
    Gokul。