This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:设置自举引脚

Guru**** 2946130 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112870/dp83826i-setting-the-strap-pins

器件型号:DP83826I

尊敬的支持:

我在 DP83826I 中进行设计、我对自举引脚的数据表规格有一些困难。

我的第一个问题是数据表第14页中给出的自举直流特性。 对于1V8 IO、它指定 VIH min = 1.3V、VIL max = 0.6V、这是合理的。 对于3V3 IO (这就是我要使用的内容)、它还指定  VIH min = 1.3V、VIL max = 0.6V。 当引脚上有一个内部上拉电阻器时、与3V3 IO 一起满足 VIL 最大值是很棘手的、使用数据表第48页建议的2k49下拉电阻器肯定不会满足 VIL 最大值。 此外、3V3 IO 上的 VIH 和 VIL 值与1V8 IO 上的值相同也是值得怀疑的。 这是数据表中的误差吗?

我的第二个问题是在使用基本模式时确定内部拉动的方向。 在增强模式下、表6-1 (引脚功能表)中指定的内部拉电流方向与表9-7到9-13 (引脚配置表)中指定的默认自举值一致。 但是、在基本模式下、引脚 RX_D3 (Strap7)和 LED0 (Strap2)存在不一致之处。 表7-1 (引脚功能)表示、在增强模式(下拉)下拉方向与之相同、而表9-14至9-19 (自举配置)表示这两个自举默认为1。 请确认这两个引脚的正确内部拉动方向吗?

感谢你的帮助。

此致、

Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    3.3V VDDIO 和1.8V VDDIO 的 VIH 和 VIL 数字相同。 我同意2.49k 可能不足以满足 VIL 值、我们可以使用1.5k Ω 电阻器来确保自举配置正确。

    Strap2和 strap7在基本模式下具有上拉电阻。 因此、这些自举的默认值为1、这是正确的、拉方向将在数据表中更正。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢您的快速响应。

    此致、

    Gavin。