This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:CEXT 引脚的电容器值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112543/dp83826i-capacitor-value-for-cext-pin

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:DP83826EVM

尊敬的支持:

在 DP83826数据表的第6和第7节中、它指出 CEXT 引脚应通过2nF 电容器接地。 但是、在 DP83826EVM 参考设计中、使用了100nF 电容器。 这两个值之间存在很大差异。 建议使用的电容器值是多少?

此致、

Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    请遵循数据表2nF 电容器值。 我们计划更改下一代 EVM 上的电容器值。 很抱歉造成混淆。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    感谢您的快速响应。

    2nF 不是一个公共值。 是否可以使用容差为10%的10nF 电容值?

    此致、

    Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    如果很难找到2nF 电容器、则可以替换为2.2nF 电容器。我们无法签核 CEXT 引脚的10nF 电容器值。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    为了避免在物料清单中添加一行、我将并联两个1nF 电容器(+/-10%)。 感谢你的帮助。

    此致、

    Gavin。