This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112982/tca9517-tca9517

器件型号:TCA9517

关于 TCA9517…

如果 A 侧总线保持悬空、B 侧总线的默认行为是什么?  (VccA、SDCa、SCLA 均未连接。  无上拉电阻。  无电源。)

这是一个稳定且可重命名的状态吗?  (还是未定义的行为?)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加电时、I²C Ω 始终需要上拉电阻器;悬空输入的行为未定义。

    但允许一侧保持断电状态;请参阅数据表的第11节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看2017年7月的数据表。  

    在第5节中、提到了"电源正常检测"电路。  但没有什么可以说的了。

    第11节假设 VccA 必须高于0.8V、驱动器才能打开。  因此、VccA 上的浮点意味着 TCA9517不会影响 B 侧线路。